This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C30:PWM 控制至 EN

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455042/tps281c30-pwm-control-to-en

器件型号:TPS281C30

工具与软件:

尊敬的先生:

我想知道为了控制高侧开关的电压输出、通过 PWM 信号控制 TPS281C30的 EN 引脚是否存在任何限制?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据导通和关断压摆率、建议最大使用1kHz 的 PWM 频率、以保持合理的高导通时间和低导通时间。 不过、如果高频下的高时间和低时间适用于您的应用、那么这是可以的。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢。

    我读出 DIAG_EN 应该连接到 EN 引脚的某个位置、为了避免 TPS 输出端的残余电压、我想知道:当 PWM 信号处于占空比的低部分时、SNS 信号会发生什么情况? (在本例中 EN = 0)

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 为低电平且 DIAG_EN 为高电平时、VS 和 OUT 之间连接了一个150k Ω 的典型电阻器、用于检测开路负载。 因此、如果您不需要关断状态开路负载检测、则可以将 EN 和 DIAG_EN 连接在一起、以使该上拉电阻保持禁用状态。

    当 DIAG_EN 为低电平时、SNS 引脚不会在内部驱动、而是钳位在1V 左右。 当 DIAG_EN 为高电平且 EN 为低电平时、如果 VOUT < VS - VOL_OFF、SNS 将为0;如果 VOUT > VS - VOL_OFF、则为 VSNSFH。

    谢谢!

    Patrick