工具与软件:
尊敬的先生:
我想知道为了控制高侧开关的电压输出、通过 PWM 信号控制 TPS281C30的 EN 引脚是否存在任何限制?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 EN 为低电平且 DIAG_EN 为高电平时、VS 和 OUT 之间连接了一个150k Ω 的典型电阻器、用于检测开路负载。 因此、如果您不需要关断状态开路负载检测、则可以将 EN 和 DIAG_EN 连接在一起、以使该上拉电阻保持禁用状态。
当 DIAG_EN 为低电平时、SNS 引脚不会在内部驱动、而是钳位在1V 左右。 当 DIAG_EN 为高电平且 EN 为低电平时、如果 VOUT < VS - VOL_OFF、SNS 将为0;如果 VOUT > VS - VOL_OFF、则为 VSNSFH。
谢谢!
Patrick