This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:34h 寄存器写入问题

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454902/bq25720-34h-register-write-question

器件型号:BQ25720

工具与软件:

以避免触发 PROCHOT。

TI AE 建议

如果客户不喜欢 PROCHOT 触发、则可以取消屏蔽此事件、设置 PP_INOM=0。 即寄存器34第4位。

触发了另一个故障、STAT_VDPM 位、需要写入 STAT_VDPM=0寄存器0x21位7。

但是、当我们的客户向 Register34写入432D 时、如果读取它、它显示为433D、则无法更改 PP_INOM=0寄存器34位4。

这种方法是否会带来任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12月24日、12月25日和1月1日是美国的主要节日。 目前对问题的答复可能会延迟。 感谢您耐心等待。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junjia、

    写入寄存器没有风险。 这是否是一个可接受的变通办法、这对客户来说是一个真正的问题。

    该器件会按预期触发 PROCHOT 保护。 我看不出任何问题。

    此致

    老虎