This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:用于4.2V OV 和2.5V UV 保护的芯片

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456094/bq77915-chip-for-4-2v-ov-and-2-5v-uv-protection

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好

是否有方法可以获取具有以下值的 BQ77915芯片:

- OV 阈值= 4.2V

- UV 阈值= 2.5V

我现在使用的 BQ7791500非常适合我的应用、只有 UV 值不是2.9V 的最佳值。

是否可以最终更改此值以在大约2.5V/2.55V/2.6V 左右四舍五入? 电压接近2.5V、因为2.5V 和4.2V 是我的锂离子电池设定的限值。

或者、您能否生产出这样的芯片? 它的成本是多少? 只生产具有这种 不同 UV 阈值的芯片? 所有其他阈值可以相同。  

或者这种芯片是否已经投入生产?

谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    表6-1. 器件比较表 BQ77915数据表中 、显示了具有不同阈值和保护设置的不同器件型号、我们当前为客户进行了这些设置。

    TI 可以在 UV 阈值约为2.5V 的情况下对该器件进行编程、但是需要做大量工作。  

    此致、
    Alexis