This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS769:输出上的纹波

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455909/tps769-ripple-on-output

器件型号:TPS769

工具与软件:

我将获得 TPS76912DBVR 上的附加纹波。 在1.028V 至1.276V 范围内、幅度为~250mV。 紫色是输出。 黄色是3.3V 输入。 我预计负载非常低、<40mA。 输出电容为4.7 μ F X7R 陶瓷电容器。

如何解决该问题?

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我认为示波器频率的计算方式不正确。 实际上、频率更接近26KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:  

    TPS769是一款较旧的器件、不适用于与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定、除非添加了串联电阻器以增强有效 ESR。 因此、根据对应用设置的描述、LDO 在您的配置中很可能是不稳定的。  

    下面是数据表中描述输出电容器选择的部分、我在相关部分加了下划线。 我建议您换用一个钽电容器、其 ESR 值往往至少为数百毫欧、或者添加一个与您的陶瓷电容器串联至少200m Ω 的电阻器。

    另一个风险是您的电容器值在偏置时可能会显著降额。我们有一个应用手册对此进行了讨论、您可以 在此处找到更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。 订购了一些钽电容器、同时将尝试串联电阻器。 我将在完成测试后再回圈。