This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750可以通过升压24V 输入来为7节串联锂离子电池充电吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455928/bq25750-can-the-bq25750-boost-a-24v-input-to-charge-a-7s-li-ion-battery

器件型号:BQ25750

工具与软件:

我使用 BQ25750充电器 IC、并进行以下设置:

  • 输入源: 24V 直流
  • 电池: 7S 锂离子电池(完全充电电压= 29.4V)

这是 SCEMATIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    有。  BQ25750是一种4开关降压/升压转换器、因此可进行降压和升压。

    此致、

    Jeff