This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:Webench 和电子表格中的电感值与数据表中的计算不符

Guru**** 2503215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454532/lmr54406-inductor-value-in-webench-and-spreadsheet-values-not-matching-the-datasheet-calculations

器件型号:LMR54406

工具与软件:

大家好!

我确信这是数据表的一个问题、因为在使用数据表中的公式仔细处理一些数字后、我用例的电感值结果(最大输出电流0.25A、最大输入电压24V、输出电压5V 和 K=0.4)为36uH、远低于两种工具提供的15uH。

我阅读了数据表中显示的建议值、 5V 用例为15uH、但我想所有这些值都假设输出电流为0.6A、这将使器件达到最大值并使我的用例电流加倍。

我仔细完成了计算几次。 有什么想法我可以错过什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助集成式 FET 转换器、即使您计划在比额定负载更轻的负载下运行、也需要针对器件的可能最大输出电流进行设计。 这与器件的内部补偿方式有关。

    正确、数据表建议在电感计算中使用0.6A。 如果您计算出0.6A 的正确值、则可以在0.25A 的较轻负载下运行。 15uH 对于此应用是可接受的。

    此外、请确保所选电感器具有饱和电流额定值、该额定值大于数据表电气特性表中列出的器件的 HS 电流限制。 如果电感器在电流限制期间饱和、该器件可能无法正确地进行自我保护。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和解释。

    此致、

    Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我现在要结束该主题。

    此致、

    Ridge