请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:EV2400
工具与软件:
左图显示了在 STM32上使用逻辑分析仪测量的电芯电压分析结果、而右图显示了使用 EV2400测量的 I2C 结果。 我注意到时序上存在差异、这可能会导致接收到的数据出现异常。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
我不确定问题是什么、不过、BQ7695x2系列的软件开发指南可能有用。
需要注意的是、对于子命令、用户在写入0x3E/0x3F 之后、需要使用至少2ms 的等待时间、然后才能从传输缓冲区读取结果。 对此进行了说明 第2节子命令 应用手册中找到。 表9-2. 命令/子命令运行时间 BQ76952技术参考手册(修订版 B)中的 段落也可能对此有所帮助。
也许还有一些有用的东西是我们的示例代码:示例代码。 这包括 STM32的示例代码。
此致、
Alexis