This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:设计验证支持

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455187/bq24193-the-design-validation-support

器件型号:BQ24193

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 BQ24193进行电池充电和 通过 LDO 生成3.3V 主板电源。 主输入电源为12v、我们的电路板需要< 200mA @ 12v 的输入。

在我们的一些电路板上、该3.3V 输出不会产生、而是主输入电源电压12v 降至5V。

它在某些板上正常工作。 我们需要您帮助验证此设计并在需要进行任何更改时指导我们。

我们附上了我们的设计供您参考。 请验证设计的电源插座部分并指导我们。

谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此情况发生在多大比例的电路板上?

    您能解释一下 VCC 为什么降至5V 吗? 这是从充电器加载引起的吗、充电器是否会牵引大量电流? 根据您的设置、充电器可以在达到 VINDPM 之前拉出电流。

    我会建议制作一个精子 E2E 主题来询问 LDO、我不知道如果充电器处于 VINDPM 状态、LDO 为什么不会输出3V3、除非 VBAT 过低。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    我们在10个电路板中的2个电路板上都看到了这种行为。

    为什么 VCC 降至5V 是需要调试的原因、但电流增加意味着存在一些短路情况或器件(BQ24193)出现故障。 在没有电池连接的情况下施加12V 输入电源时会出现这种情况。

    如果我们连接电池、微控制器将升温...。

     VCC_VBAT 点上的电压小于1V、这就是 LDO 不产生3.3伏的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他8个器件未表现出任何异常行为?

    要确认、当您从良好的电路板到损坏的电路板对充电器执行 ABA 交换时、问题出在充电器上?

    似乎电路板上还有一些其他短路情况或焊接、另外根据原理图、有些元件不是建议值、PMID 应该是10 μ F。 此外、我建议尝试使用4.7uF 而不是1uF 的 REGN 电容器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt Keller:

    到目前为止、其他8个电路板未显示任何异常行为。

    我们将根据建议更新电路并进行检查。

    如果 IC 由于某种原因发生故障、输出电压(VCC_VBAT)将会是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件损坏后无法确定 SYS 电压、因为它取决于损坏的类型和位置。

    此致、

    Wyatt Keller