请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具与软件:
大家好、我想在只能承受5V 最大值的5V/3A 应用中使用 TPS25730。 但是、表8.3和8.5的 ADCIN2显示、唯一可用的选项是9V、12V、15V 和20V。 是否可以将最大电压设置为5V? 如果 ADCIN2连接到 GND (解码值0)、会发生什么情况?
我知道只需使用 CC 引脚上的简单电阻下拉电阻器便可获得5V 电压、但我喜欢集成过压保护、简单 CAP_MIS 标志和一些其他特性的想法。