This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:最大电压设置为5V

Guru**** 2513305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456150/tps25730-maximum-voltage-set-to-5v

器件型号:TPS25730

工具与软件:

大家好、我想在只能承受5V 最大值的5V/3A 应用中使用 TPS25730。  但是、表8.3和8.5的 ADCIN2显示、唯一可用的选项是9V、12V、15V 和20V。  是否可以将最大电压设置为5V?  如果 ADCIN2连接到 GND (解码值0)、会发生什么情况?   

我知道只需使用 CC 引脚上的简单电阻下拉电阻器便可获得5V 电压、但我喜欢集成过压保护、简单 CAP_MIS 标志和一些其他特性的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    遗憾的是、如果连接的电源能够大于5V (即5V/3A 和9V/3A)、则 TPS25730不支持仅5V 受电 PD 合约。 但是、如果您连接的是仅5V 的 PD 电源、则 TPS25730可以协商该合约。  

    不建议将 ADCIN 引脚设置为数据表中列出的可用配置以外的任何其他设置、因为它可能会将器件置于未知状态。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin