This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:UCC5350-Q1驱动器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454541/ucc5350-q1-ucc5350-q1-driver

器件型号:UCC5350-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我查看过有关高侧驱动技术的 TI 应用手册、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    可以预期、驱动器的 VEE2能够处理远远超过300V 的电压。

    它可以处理的最大电压在 kV 范围内。

    希望这能解决您的顾虑!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki Honda、

    感谢您的答复、

    数据表中是否指定了该参数??  


    能否请您详细说明一下它如何处理我必须传达给内部团队的 kV 范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    UCC5350-Q1是一款隔离式栅极驱动器。 栅极驱动器在 D 封装中可承受990VDC、在 DWV 封装中可承受2121VDC、从初级侧接地到次级侧接地(GND1至 VEE2)。 隔离规格位于表6.6 D 封装的绝缘规格和表6.7 DWV 封装的绝缘规格中。

    两种封装都能够承受 VEE2上初级侧接地 GND1的300V 电压。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Andy Robles、

    我正在 PSIC 中对上述转换器进行稳定性仿真、但只有瞬态模型可用于    TI 站点中的 UCC5350-Q1。 但是、为了执行稳定性仿真、我们需要知道平均值模型。 您能否查看并分享一下 UCC5350-Q1的平均 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:  

    我们所有可用的 PSpice 模型都在 TI.com 产品页面上。 在这种情况下、我们只有 UCC5350-Q1瞬态 PSpice 模型可用。  

    谢谢!  

    Vivian