This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:如何在不使用 ANY-OUT 功能时将输出电压设置为0.8Vout

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456221/tps7a84-how-to-set-to-0-8vout-if-not-using-any-out-function

器件型号:TPS7A84

工具与软件:

大家好、团队成员:  

如果不使用任何输出功能、只想检查如何将 Vout 设置为0.8V? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、给定了、  

    只需将 FB 和 SENSE 引脚短接至 Vout、即可使 LDO 处于单位增益状态、从而使 Vout=0.8V。