This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715-Q1:软启动时间评估

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455155/tps715-q1-soft-start-time-evaluation

器件型号:TPS715-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想知道如何评估我们的软启动时间  TPS71533QDCKRM3Q1

数据表提到我们有内部 SS、但我们不确定它是如何工作的以及如何根据不同的 COUT 评估 SS 时间。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    TPS71533QDCKRM3Q1的关系曲线 内部软启动会减慢内部基准电压的上升速度、以便帮助控制在启动期间为 Cout 充电所需的浪涌电流。 内部基准大约需要1ms 才能充满电、该时间与 Cout 无关。  

    如果 Cout 较大、使得 LDO 在启动期间进入电流限制状态、从而改变输出电压启动时间。 通过使用以下公式、您可以估算 Cout 开始影响启动时间的电容值

    • 适用于输入电压< 3.5V 的情况
      • COUT =(0.09A/Vout)* 0.001s  
    • 如果 Vin >= 3.5
      • COUT =(0.125A/Vout)* 0.001s

    如果您使用的电容器明显大于上面计算的值、那么您可以估算启动时间、就像 LDO 是一个恒流源、在电流限制 为恒流源值的情况下为电容器充电。 因此、启动时间=(Cout*Vout)/电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的评论。

    [报价 userid="45061" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455155/tps715-q1-soft-start-time-evaluation/5585198 #5585198"]
      • COUT =(0.125A/Vout)* 0.001s

    [报价]

    假设我们有5V -> 3.3V、我们将得到 Cout = 37.88uF。

    如果 COUT 大于37.88uF、那么整个 SS 计时器将长于1ms、这就是您的意思吗?

    我们使用 ICL = 125mA 来获得最小 COUT 阈值。  

    总结

    如果 COUT <= 37.88uF、SS 时间将为1ms。

    如果 COUT > 37.88uF (例如:50uF)、SS 时间将为50uF*3.3V/(125mA~350mA)= 1.32ms ~ 0.47ms。

    =>由于内部 VREF 的建立已经需要1ms 的 SS 时间、所以0.47ms 是没有意义的、在这种情况下、SS 时间将是1.32ms~1ms。

    请让我知道我的理解是否正确。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    您的理解是正确的。  

    在您使用50uF 电容器的示例中、SS 时间可能介于1.32ms 和1ms 之间。 启动速度最快的原因是、如果特定单元的电流限制足够高、则 Vout 斜坡将受到基准斜坡速率的限制、因为电流限制在更高的值之前不会启动。