This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:I2C 地址问题。

Guru**** 2510355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454462/tps62872-q1-i2c-address-question

器件型号:TPS62872-Q1

工具与软件:

您好、使用 TPS62872Y6QWRXSRQ1器件。

根据数据表的表6-1、显示了默认电压和 I2C 地址。 我计划在2种配置(1.2V 默认输出和1.75V 默认输出)中使用2个器件。

我要问的问题是、该信息与数据表中进一步往下的表9-5不一致。  表9-10似乎与表9-5不一致。   我强调了这些差异。

1.2V 和1.75V 输出器件的实际默认 I2C 地址是什么?

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    感谢您联系我们。

    请遵循表6-1。 它是最准确的数据。 此外、该信息也与表9-10保持一致。

    另一方面、我将强调 我们团队中存在的差异 、以便 相应地进行更新。

    顺便说一下、  您打算使用什么终端设备 TPS62872Y6-Q1? 您的客户是谁?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kannan:

    只是一个温柔的提醒。 如果您没有进一步的疑问、可以立即关闭该主题吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel