This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18536KTT:低导通电阻的 P 沟道 MOSFET、符合阻燃性标准或通过 UL 94或 ISO 3795认证

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455376/csd18536ktt-p-channel-mosfets-with-low-on-resistance-that-comply-with-flame-retardancy-standards-or-certified-under-ul-94-or-iso-3795

器件型号:CSD18536KTT

工具与软件:

您好!

我目前正在寻找符合阻燃性标准(尤其是经 UL 94或 ISO 3795认证的那些标准)的低导通电阻 P 沟道 MOSFET。 我们很乐意询问德州仪器(TI)是否提供符合这些标准的产品。

如果有此类产品、请向我提供详细信息、包括数据表和供货情况?  

感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre 您好!

    感谢您的咨询。 TI 提供了一系列 P 通道 FET、您可以在下面的链接中找到它们。 TI P 沟道 FET 的最大击穿电压为-20V。 我相信我们的塑料封装部件中使用的成型化合物均符合 UL 94 V-0阻燃等级。 TI 还拥有不采用塑料封装的芯片级器件。 如果您能与我分享您的要求、我可以帮助您找到更符合您需求的器件。

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/products.html#1241=P-channel&sort=1241;desc&

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用