请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 工具与软件:
你(们)好
公式中的 i (out)是什么? 是外部电流限制值还是最大输出电流?
我想把电流限制在1.88A、并 th 根据数据表将 VIILM(VIILM)=1.233,Kilim(KILM)=2000, th 和 Iout 为1.88A、这一计算是否正确?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
公式中的 i (out)是什么? 是外部电流限制值还是最大输出电流?
我想把电流限制在1.88A、并 th 根据数据表将 VIILM(VIILM)=1.233,Kilim(KILM)=2000, th 和 Iout 为1.88A、这一计算是否正确?