This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:如何在半桥配置中连接 AGND 和 HS

Guru**** 2381030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100EVM-089
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455380/lmg3100r017-how-to-connect-agnd-and-hs-in-half-bridge-configuration

器件型号:LMG3100R017
Thread 中讨论的其他器件:LMG3100EVM-089

工具与软件:

您好!

在数据表中、高侧 GaN 的 AGND 连接到 HS。

但在评估板(LMG3100EVM-089)中、它还连接到 SW

这样做的正确方法是什么? 比如数据表中或评估板中?

如何连接 HS? 在数据表中、它连接到 VIN、但在 评估中、 它悬空了?

此致、

Ariel Gershengold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    在 LMG3100上、AGND 引脚和 SRC 引脚在内部连接。 当 LMG3100处于半桥的高侧位置时、SRC 和 AGND 引脚将连接到开关节点(SW)。  

    LMG3100还包括一个为高侧器件供电的自举二极管。 HB 引脚是自举电源轨、HS 引脚是自举电源轨的参考接地。 自举参考接地将连接到高侧器件 AGND。 该器件还以电气方式连接到 SRC 和开关节点(SW)。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以便进行说明。  LMG3100EVM-089的连接是 正确的连接 、数据表上的连接错误。

    我理解正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    它们都正确、因为 AGND 引脚和 SRC 引脚在 GaN IC 内部连接。  数据表显示了 仅使用内部(在 GaN IC 内部)网络连接进行连接的网络。 该 EVM 展示了内部(GaN IC 内部)和外部(PCB 上)的网络连接。

    两者都是建立连接的有效方式。 数据表中的连接将减少从 SW 到 HS 引脚的噪声传递。

    此致!

    Kyle Wolf