This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:通过引脚补偿进行调节

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456183/lm5032-adjustment-via-pin-comp

器件型号:LM5032

工具与软件:

你好。 请 MPРT 我、如果通过 COMP 引脚接地(来自 μ C 控制器的数字控制)来停止 LM5032、是否会超出它的端接??? LM5032能够以这种方式控制的最高频率??? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下拉 COMP 引脚可以禁用 PWM 正常、没有问题。

    禁用速度可以小于1us。 但启用速度、具体取决于 fosc。 因此频率应取决于 fosc 且低于 fosc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ++