工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否教我在考虑以下参数后、如何根据以下条件计算实际输出?
场景1:
- 输入电压:3.3V
- VOUT:1.2V
- VBIAS:5V
- 输出电流:250mA
场景2:
- 输入电压:5V
- VOUT:1.8V
- VBIAS:5V
- 输出电流:100mA
例如:Vref/Vref_C VOUT 精度/负载调整率。。 等等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否教我在考虑以下参数后、如何根据以下条件计算实际输出?
场景1:
场景2:
例如:Vref/Vref_C VOUT 精度/负载调整率。。 等等
尊敬的 Evan:
很抱歉延迟了响应。
像这样仅具有线路/负载调节典型值的器件很难计算出最坏的情况、但下面介绍了如何缩小规格。
[报价用户 id="469976" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451115/tps74701-q1-ldo-output-accuracy-calculation "]场景1:
实际负载稳压器= 0.11%/A *(250mA - 50mA)= 0.022%(典型值)
实际线路稳压器= 0.001%/V *(3.3V -(1.2V + 0.3V))=.0018%(典型值)
总 VOUT 规格= 1.25%- 0.022%- 0.0018%= 1.226%
由于线路和负载规格是 Tj = 25C 时的典型值、因此规格不包含温度或工艺变化、因此总体精度规格不会大幅缩小。
[报价用户 id="469976" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451115/tps74701-q1-ldo-output-accuracy-calculation "]场景2:
实际负载稳压器= 0.11%/A *(100mA - 50mA)= 0.0055%(典型值)
实际线路稳压器= 0.001%/V *(5V -(1.8V + 0.3V))=.0029%(典型值)
总 VOUT 规格= 1.25%- 0.0055%- 0.0029%= 1.242%
这也是适用于其他器件的方法、但对于该器件、典型的线路/负载稳压器规格限制了可缩小的精度规格范围。 话虽如此、对于 LDO 而言、在所有工作条件下执行1.25%的测试已经非常严格。
此致、
Nick