This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:低电流器件?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, TPS61377, TPS61088, TPS61378-Q1, TPS61376, TPS61288, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456462/tps61088-lower-current-part

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1TPS61376、TPS61377、TPS61372 TPS61288、TPS61089

工具与软件:

尊敬的专家:

是否有较低电流版本的 TPS61088?  

此器件适用于输入/输出电压和功能、但我们是否具有小于1A 且大于300mA 的升压转换器?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenna:

    有许多器件具有相似的额定电压但电流限制较小。

    TPS61377、TPS61376、TPS61378-Q1等。

    您想详细介绍输入和输出电压等需求吗?

    是否需要负载断开、输入电流限制或小尺寸等其他功能?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    确切的规格为:

    输入电压:4.45V - 5.5V

    输出电压:9V

    IOUT:300mA - 1A

    需要 FB 引脚。 首选小尺寸和高效率。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenna:

    以下三种器件非常适合您。

    TPS61372 采用最小的1.57mm× 1.52mm 封装、采用 DSBGA 封装。

    但是内部的 Rdson 较大、ISO-MOSFET 过大、因此效率最低。

    由于 MOSFET 的 Rdson 最低且开关频率较低、TPS61288的效率最高、封装尺寸为2.5mm * 3mm。

    但其电流限制非常高、而且解决方案的总尺寸最大。

    TPS61089 受到保护、其封装尺寸为2mm * 2.5mm、效率低于 TPS61288、但高于 TPS61372。

    我想 TPS61089是最合适的。

    此致、

    Fergus