This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753规格问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456229/tps23753a-tps23753-spec-question

器件型号:TPS23753A

工具与软件:

你(们)好

根据规范、它仅支持1类、最大功率为12.95W。 随着模型功耗的增加、需要25.5W 的芯片。 该芯片声称处于、它可以支持的最大功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    感谢您发送编修!

    TPS23753A 额定功率由350mA RTN 额定电流决定。

    您可以在 CLS 引脚处使用63.4欧姆、并使用2类 PSE 作为4级实现成功握手、PSE 可将功率/电流切断设置为4级。 但如果 RTN 电流高于350mA、则超出了 TPS23753A 的额定值。 因此、建议在0-3类用例中使用 TPS23753A。  

    此致、

    Diang