This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:LM63635-Q1的设计是否合适?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456290/lm63635-q1-design-of-lm63635-q1-whether-is-ok

器件型号:LM63635-Q1

工具与软件:

您好、朋友:

   请问这项设计方案是否可行? (包括选择电阻器、电容器和电感器)

  使用条件:Iout (typ)= 822.5mA;ICO (max)= 2226.86mA;Iout (peak)= 2894.8mA

   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BOM-of-LM63635_2D00_Q1.xlsx

    您好、朋友:

        这是我的 LM63635的 BOM、请帮我检查一下。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    整体而言、原理图看起来正常。

    确保输出电感器的饱和电流额定值大于数据表电气特性表中列出的器件的 HS 电流限值。

    此致、

    Ridge