This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:MODE 引脚设置为独立模式

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456421/tps543c20a-mode-pin-set-in-stand-alone-mode

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

你(们)好 在我的设计中、出于某种原因、如果 MODE 引脚保持开路、独立稳压器不会启动。 使用23.7k Ω 的 MODE 是可以的。 根据数据表、保持 MODE 引脚悬空是有效的选项。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需要23.7k 设置即可将时钟发送到辅助器件。 Open 是独立器件的默认选项。

    RT 引脚的设置是什么? 您是否已连接到外部 SYNC? 您能否分享原理图

    此致、
    Britton