This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:关于 BATFET 理想二极管导通模式

Guru**** 2534530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454624/bq25820-about-batfet-ideal-diode-turn-on-mode

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!

我有一个关于 REG0x19中"EN_BATFET_IDEAL_DIOE"位的问题。

能否详细说明其功能?

具体而言、我想知道:

・该位启用什么样的操作?

・当 SRN > VAC 时、无论 ACUV 如何、BATFET 是否导通?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12月24日、12月25日和1月1日是美国的主要节日。 目前对问题的答复可能会延迟。 感谢您耐心等待。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuo:

    [quote userid="532497" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454624/bq25820-about-batfet-ideal-diode-turn-on-mode・该位启用哪种操作?

    当器件转换为仅电池模式时、BATFET 通过理想二极管控制(如果 EN_BATFET_IDEAL_DIODE = 1)导通、以防止在系统电压高于电池电压时反向电流流入电池。 BATFET 栅极采用较高电压进行调节、以降低 RDSON、直到 BATFET 完全导通。 此时、BATFET VDS 随着放电电流线性增加。 当禁用理想二极管模式(EN_BATFET_IDEAL_DIODE = 0)时、器件通过 IBATDRV_REG 导通 BATFET 栅极。 这为 BATFET 提供了快速导通转换。 理想二极管模式还会在环路处于稳压状态时消耗来自电池的较高静态电流。

    [报价 userid="532497" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454624/bq25820-about-batfet-ideal-diode-turn-on-mode "]・当 SRN > VAC 时、BATFET 是否会开启而不考虑 ACUV?[/QUOT]

    BATFET 只应在器件处于 ACUV 或 ACOV 状态时导通。

    此致、

    Christian。