This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:使用比较器 LM339时的 LM7805行为

Guru**** 2567435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453678/lm7800-lm7805-behavior-with-comparator-lm339

器件型号:LM7800
Thread 中讨论的其他器件:LM339

工具与软件:

大家早上好、

我目前使用的是 LM339比较器和 LM7805稳压器、但遇到了问题。 当我将 LM339比较器的输出端子连接到 LM7805的输入时、比较器输出引脚上的电压会从12V 降至约2.48V。 但是、当我将比较器的输出与 LM7805断开时、电压会恢复到12V。

考虑到 LM339比较器具有集电极开路输出并且 LM7805直接从 VCC 电源轨接收输入、我不确定为什么会发生这种情况。

您能帮助我了解导致该问题的根本原因吗? 我附上了仿真设置的图像供您查看、以供参考。

提前感谢您的指导!

图像01

图02

映像03

图04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrey:

    很抱歉耽误您的时间。 我将从 LDO 的角度回答这个问题、并邀请比较器团队参与解答:

    LDO 具有5 mA 的静态电流、当比较器输出连接到 LDO 输入时、VIN 通过10K R2电阻器的压降下降。 请消除 R2并重新仿真以进行确认。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrey、您好!

    您发现了问题。 R2为 LM7805提供所有驱动器。 这是不够的。

    集电极开路意味着 LM339输出可以灌入流向接地端的电流。 换言之、LM399可以降低输出电压。   

    集电极开路还意味着 LM339输出无法提供任何电流。 换言之、LM399无法提高输出电压。  

    [报价 userid="595206" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453678/lm7800-lm7805-behavior-with-comparator-lm339 ]考虑到 LM339比较器具有集电极开路输出

    此电路的目的是什么? 可按顺序进行全面重新设计。