This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284-Q1:UCC27284

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27311A-Q1, UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456009/ucc27284-q1-ucc27284

器件型号:UCC27284-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC27301A-Q1、UCC27311A-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

现在、我们得到一个使用 MOSFET 的项目控制三相 IM 电机。

我们的电池为72V。 您能为我们的应用推荐最佳的 TI 栅极驱动器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 LM210x 系列、这是专用于电机应用的半桥栅极驱动器。 您的 应用是否适合汽车使用? 您是否需要任何特殊功能、如集成自举二极管、死区时间、5V 或8V UVLO 或单 PWM?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    是的、我的应用需要汽车产品。 我想找到具有集成式自举二极管的栅极驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有集成自举二极管的汽车半桥栅极驱动器、我们建议使用 UCC27301A-Q1或 UCC27311A-Q1。 前者具有跨导 保护和另一种封装选项。

    如果需要任何其他要求、请告诉我、我会进一步帮助您。

    谢谢!
    Rubas