This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:正在充电、正在获取 reg0b 0xA6读取

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456673/bq25895-not-charging-getting-reg0b-0xa6-read

器件型号:BQ25895
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

Im 在获取芯片为电池充电时遇到问题。  

首先、我要排除原理图存在问题、我使用定制 PCB 时、原理图如下所示。 我们使用两节18650电池、并使用太阳能电池板和 USBC  进行充电。 如果您发现任何问题、敬请告知。  

 

其次是使用 Mac 的寄存器 Im、因此必须通过 UTM 连接所有 BQstudio 并将寄存器直接写入固件。  

这是寄存器-  

BQ 地址= 0x6A

writeRegister (0x07、0x80);
writeRegister (0x00、0xC8);
writeRegister (0x02、0xFD);
writeRegister (0x03、0x37);
writeRegister (0x0D、0x96);
writeRegister (0x04、0x08);
writeRegister (0x09、0x00);

请提供帮助。 谢谢!