This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:更新状态无法从05前进到06

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456456/bq34z100-the-update-status-cannot-progress-from-05-to-06

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

在学习周期中、BQ34Z100-R2会遇到问题。 具体而言、是 更新状态 无法从05到06继续。 以下是我遵循的步骤和观察结果:

学习周期步骤:

  1. 将电池完全放电、然后静置5小时以上(QEN:0、VOK:0、RUP_DIS:0、REST:1、更新状态:0)。
  2. 发送 IT_ENABLE、以 C/3开始充电(QEN:1、VOK:1、RUP_DIS:0、REST:0、更新状态:4)。
  3. 将电池充满电、然后静置5小时以上(QEN: 1, VOK : 0, RUP_DIS: 0, REST: 1, Update Status: 5)。
  4. 以 C/5的放电率(660mA)对电池放电(QEN:1、VOK:0、RUP_DIS:1、静止:0、更新状态:5)。
  5. 将电池静置5小时以上(QEN:1、VOK:0、RUP_DIS:0、REST:1、更新状态:5)。

根据 适用于 BQ34Z100-R2的 TRM (第11.4节、"学习周期中出现的常见问题"、第4点和第6点)、更新状态卡在5点的原因可能与有关 Dsg 阈值 默认值。

  1. 当放电电流低于 Dsg Threshold 时、VOK 位保持0、指示电量监测计未处于放电状态、并且无法更新 Ra 表。
  2. 如果在放电期间 RUP_DIS = 1、则可能表示化学成分 ID 选择不正确。

问题:

  1. 在本例中、电池以 C/5 (660mA)放电、这远高于 DSG 阈值(60mA)。 不过、根据 bqStudio 屏幕截图 VOK 位保持为0 充电和放电。 出现此行为的可能原因是什么?

  2. 如 TRM 中所述 RUP_DIS = 1 在放电过程中、这可能表示化合物 ID 不正确。 根据化学成分表、我已经确定电芯有三种可能的匹配(ID:0,494,41441404165)。 当前、我正在使用 4165. . 我应该尝试其他化合物 ID 中的一个、或者是否有其他有关此问题的解释?

           e2e.ti.com/.../IFR26650_2D00_33A-Spec.pdf

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    化合物4165是如何决定的?

    您是否使用了 GPCHEM 工具?

    您能否共享输入数据和报告?

    此致、

    Diego