This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:大输出电容器情况下的输出振荡

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455482/tps717-output-oscillation-in-large-output-capacitor-situation

器件型号:TPS717

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户已在大容性负载情况下遇到输出电压振荡的情况。 您能帮助我们找出根本原因并说明如何提高性能吗?

原理图:

说明:

当添加90uF 输出电容器时、输出电压开始振荡。 它们可以通过将前馈电容器从18pf 增加到33pF 来改善性能。

这是环路稳定性问题吗? 我们有什么模式来描述它吗?

谢谢你和 Merry Christmas

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    是的、这是环路稳定性问题。 此器件的最大 Cout 为100uF、负载为90uF 时、会过冲该值。 请查看数据表中的第8.2.1.2节、其中说明" R2的值直接影响到器件的运行、且须在大约160 kΩ 至320 kΩ 的范围内选择"。 请根据建议使用表3确定 R1和 R2的大小。 调整这些引脚并移除 CFF (原理图上的 C394)后、请重新进行测试。

    消除不稳定性的一种方法是减小输出电容的 ESR。 这会将第二个极点进一步向外推并增加环路带宽。 您还可以在容性负载周围添加一个旁路电容器、该电容器本身具有非常低的 ESR。  

    希望这有助于和最好的问候

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的答复。

    他们通过将前馈电容器增加到33pF 来解决这些问题、他们是否可以使用此方法来保持环路稳定?

    为了确保我的理解是正确的、步骤是:

    移除 CFF->在 LOAD 中添加旁路电容器->将反馈电阻调整到160K-320K->要恢复性能?

    如果是、我们如何在负载中添加旁路电容器? 只需添加一些并联电容器? 我们如何确定该旁路电容器的容值?

    另一个问题是、您是否具有 TPS717的小信号模型?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    是的、他们可以使用此方法来稳定环路。      有关环路稳定性的确切理解、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva381b.pdf 和 www.ti.com/.../snva020b.pdf。  

    使用 CFF 可通过在 LDO 反馈环路中添加零点(ZFF)和极点(PFF)来提高 LDO 的稳定性。 然而、COUT 及其 ESR 可稳定稳定性。  

    移除 CFF->在 LOAD 中添加旁路电容器->将反馈电阻调整到160K-320K->要恢复性能? - 正确

    如果是、我们如何在负载中添加旁路电容器? 只需添加一些并联电容器? 我们如何确定该旁路电容器的容值? - 上面的第三个应用手册对此进行了介绍。

    另一个问题是、您是否具有 TPS717的小信号模型? - 不可以、但 TI.com 上为该器件提供了未加密的 PSPICE 模型

    希望这对您有所帮助、

    Ishaan