This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:SW 绝对最大额定值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453873/lm61460-q1-sw-absolute-maximum-rating

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队  

我的客户遇到了   LM61460-Q1数据表中绝对最大额定值中占空比<=0.01%的问题。  客户如何理解该占空比?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    脚注与器件 SW 节点上的振铃电压有关。 在该时间范围内出现短时瞬态应该没问题。

    避免 SW 振铃的最佳方法是采用良好的布局。 确保客户遵循数据表布局部分的所有建议。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge