This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63604:支持的最大输出电容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449973/tpsm63604-the-maximum-supported-output-capacitance

器件型号:TPSM63604

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 TPSM63604支持的最大输出电容。 数据表仅提供最小输出电容、无最大数据。 它们需要使用尽可能大的输出电容来提供较长的保持时间。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表中没有关于最大输出电容的规格。  

    通常、为实现稳定的设计、建议的最小输出电容是必需的。 必要时、可以添加更大的输出电容以提高环路稳定性。

    您的客户希望使用多大的电容?  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ridge。 是的、我已经阅读了数据表、但是没有找到对应的规格。 这就是为什么我来这里寻求帮助的原因。  
    他们希望为 Cout 使用3000uF。 我不确定此高 Cout 是否会导致稳定性问题?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    您能否帮助我检查一下基于内部设计、该器件是否可以支持至少2000uF 的输出电容? 如果我们不能证实这一点、我们将失去这个机会。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    客户需要使用这个非常高的电容验证其设计。

    一个可能的问题可能是、器件无法在断续电流保护处于活动状态的情况下启动。

    输出端的大电容需要大量浪涌电流才能充电、这可能会使器件处于断续模式。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge