This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:具有单输出次级的双输出初级 SYNC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447569/tpsm64406-dual-output-primary-sync-with-single-output-secondary

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

尊敬的团队:

我有一个用例、其中我的客户希望同步两个  TPSM64406模块、第一个是双输出初级、第二个是单输出次级。 阅读数据表、似乎可以通过将 SYNC_OUT 从主器件连接到辅助器件的 MODE 和 SYNC 引脚来实现此功能。

是这样吗? 还有其他需要吗?

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    堆叠 TPSM64406时、必须使用 IC 的两相。 三相不能具有次级输出。

    建议的应用不能与此器件配合使用。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge