This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:添加 RCC 电路或前馈电容器时输出错误的电压。

Guru**** 2522490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447359/lm3150-output-wrong-voltage-when-adding-rcc-circuits-or-feedforward-capcacitor

器件型号:LM3150
Thread 中讨论的其他器件: LM5116

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户用 LM3150为激光二极管供电

输入电压为24V。 输出电压为2V、电流为3A。

现在的问题是、输出电压是错误的。

1. 当它们不使用 RCC 电路且不使用前馈电容器时、输出电压为2。

2.当它们在电感器周围添加 RCC 电路并且不使用前馈电容器时、轻载输出电压为2.6V、重载输出电压为2.3V。

3.如果它们不使用 RCC 电路而仅使用前馈电容器、则轻载输出电压为2.45V、重载输出电压为2.4V。

您能帮忙审阅原理图吗:

e2e.ti.com/.../LM5116_2600_LM3150.SchDoc

测试结果:  

1.带 RCC、蓝色:输出电压;黄色:SW 节点

2.不带 RCC

在这种情况下是否需要添加 RCC 或前馈电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户应从原理图中移除 R25、R255、C26和 C27。  

    原理图中未显示前馈电容值。 如果电容器过大、可能会使输出不稳定。 有关 Cff 电容器的正确尺寸、请参阅数据表的应用部分。

    您将哪个组件称为 RCC? 原理图上没有列出 RCC。

    第二个屏幕截图看起来正常。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge