This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116的 UVLO 性能

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445161/lm25116-uvlo-performance-of-the-lm25116

器件型号:LM25116

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我当前正在使用 LM25116来接收来自自动主电池的电压(8V 至32V)、并输出5V 电源(最大电流为3安)。

该电路在我们预期的8V 至32V 输入范围内正常工作。 我们注意到的是、当输入电压低于8V 时、LM25116将输出低于5V 的电压。 这具有不良影响、某些 下游器件会先于其他器件关闭。

当施加近端5.7V 时、LM25116的欠压锁定(UVLO)会启动并关闭5V 输出。  

我的问题是:即使 在较低的电源电压下、我如何才能确保 LM25116仍然能够输出至少4.6V 的电压? 或者、是否可以在电源电压低于8V 时完全切断 LM25116的输出电压? 我仍需要确保在对 LM25116施加8V-32V 电压时、LM25116输出5V。  

下面是我的原理图。  

注意:

我尝试提高 LM25116的 UVLO 性能。 使用0.1% 34.8k Ω 和6.55k Ω 电阻器、但这仍会导致最坏情况下的关断电压为6.74V。  

任何建议都将收到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压降至8V 以下时、该器件似乎在压降状态下工作。

    您的应用是否需要器件在输入电压<8V 时正常运行? 否则、您可以在外部将 UVLO 设置为8V。 数据表示例使用的最小 Vin 为7V (请参阅数据表的第7.2.2.11节)。  

    这个应用所需的最小输入电压是多少?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您答复我的问题。 在我的应用中、我必须确保 LM25116 在8V 及以上电压下正确工作。 理想情况下、我希望将 UVLO 设置为略低于8V、以确保 LM25116在输入电压低于8V 时关断。

    LM25116的数据表(第6页)指出、上升输入的 UVLO 阈值电压为1.17V 至1.262V。 UVLO 迟滞 通常为0.1V。  

    这是否意味着下降输入的 UVLO 阈值介于1.07V 和1.1262V 之间?

    因此、对于上升的输入、我需要确保在施加8V 时至少存在1.262V。 在最坏的情况下、当 LM25116的 UVLO 引脚上存在1.07V 的电压时、输入 ULVO 切断会下降。

    使用数据表中的公式25、I 选择了 Ruv2 = 100k Ω 和 Ruv1 = 18.7k Ω。 这将确保 LM25116在上升输入电压为8V 时运行、但在最坏情况下、输入将在 6.7V 时下降关闭。  

    我的数学是否正确、或者是否有更好的方法来提高 UVLO 性能。

    我是否还应该将 CFT 电容器设为未插入?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图后、所选开关频率似乎是问题所在。 您的原理图根据所选的 RT 电阻器设置为1MHz。

    该器件具有最短关断时间规格、列出的最大值为580ns (请参阅数据表中的电气特性表)。

    对于该应用、最大必要占空比 D = 5/8的最大可能频率计算公式如下:

    Fsw_max =(1-D)/580ns = 646kHz。  

    为了满足 Vin=8V 的要求、您需要降低开关频率、以便器件能够保持适当的占空比。

    降低频率将需要改变电感器、输出电容和补偿。 您可以使用快速入门计算器为设计提供帮助。

    下面是一个计算器、我填写了您的部分参数、可帮助您快速入门:  

    e2e.ti.com/.../5482.LM5116_5F00_quickstart.xls

    请务必遵循具有应用特定要求的设计流程。  

    此致、

    Ridge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge