This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625EVM:低压降导致评估套件循环输出

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445953/tpsm33625evm-low-dropout-voltage-causing-evaluation-kit-to-cycle-output

器件型号:TPSM33625EVM

工具与软件:

您好!  

我已经在测试 TPSM33625EVM 评估套件是否可用于小型直流/直流转换器电路。 在测试过程中、我将输入电压设置为16VDC、将输出电压设置为12VDC。 我发现,当我将电流增加到> 300mA (通过电子负载)时,输出将会下降,并开始循环开/关。 当我将 Vin 降低到<15VDC 时、发现了类似的行为。 我希望在较低的电压(如13V)下、输出将开始跟踪输入、但可以保持通过稳压器的电流、如数据表中的图7-17所示。 我在这里遗漏了什么吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先尝试以下步骤:

    仔细检查电源是否设置为输出所需的电流量。 如果电源受到限制、输出电压可能会在您增加负载时崩溃。

    在 EVM 用户指南中仔细检查、确认您在输出电压条件下使用建议的频率。

    在您待测试的低输入电压下、该器件将接近其压降状态。 您的条件也可能非常接近 Tonmax 规格。  

    在该测试中、您使用多高的频率?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge