This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601V3EVM:LMZM23601V3SILR 标记位置

Guru**** 2569015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456422/lmzm23601v3evm-lmzm23601v3silr-marking-location

器件型号:LMZM23601V3EVM

工具与软件:

我 从 Digikey 购买了一些 LMZM23601V3SILR、我相信我收到了 LMZM23601V5SILR (静态袋上的标签是 LMZM23601V3SILR)。  我在该稳压器的输出端测量到5V、这就是为什么我想我有  LMZM23601V5SILR 器件的原因。  

在哪里可以找到这些部件上的标记以确定 我使用的是3V3还是5V 型号 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的产品工程师交流、看看我是否能回答您的问题。

    由于假日安排、回复将推迟到下周。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    3.3V 输出电压的顶部标记应为41A。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所拥有的器件上没有任何标记。  如果您有带有41A 标记的样片、请分享一张照片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    标记可能位于底部。

    在任何情况下、听起来器件是5V 版本、而不是3.3V 版本。

    您可能需要订购3.3V 版本的稳压器并将其交换到 EVM。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部也没有标记(我有剪切带的备件、可以查看)。  完全无标记。  DigiKey 标签具有正确的3V3 MPN、但实际器件为5V。  这是个耻辱、因为连接到这个稳压器的所有3V3负载都被损坏、因为5V 超过了这些部件的绝对最大额定值(其中一个部件为6000美元 模块!)。  不确定 TI 是否保证此类故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否给我们发送一张清晰的图片、说明设备的顶部和底部以及包装袋上的标签。

    我们想进一步对此进行调查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终隔离了负载、输出现在为3V3伏。   负载上的某个东西反馈给5V、因此我要进行进一步的故障排除。

    在该线程开始时、应将其视为已解决。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的

    谢谢