This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:PMIC 建议

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455894/tps65023-pmic-recommendation

器件型号:TPS65023

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找能够更好地满足以下条件的 PMIC:

 -输入电压:5V

 -直流/直流单通道(0.9V、1A 或更高)和 LDO 2通道(3.3V、1.8V、300mA)

您能否推荐最兼容的 TI PMIC?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的终端应用是什么? PMIC 是否必须符合功能安全要求或非功能安全要求? 如果有、则需要多高的 ASIL 等级。  

    您提到您总共需要3个通道或电源轨、是否绝对有必要具有一个降压转换器和两个 LDO?  不能是两个降压稳压器一个 LDO 甚至全部三个降压稳压器。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在下面回答。

    最后一个应用是 USB MIC、例如缩放 IQ5。

    要使用的 PMIC 需要以下功能:

    接受手机的5V 电压并为 DSP 供电。

    对于目前审查的 DSP、需要三个电源轨:DC-DC 0.9V、LDO 3.3V 和 LDO 1.8V。
    支持与 DSP 的 I2C 连接。

    或者、可以根据需要选择具有 MODE 功能的 PMIC 来降低功耗。 (这不是一项严格的要求。)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chang Gyun 和 JH、  

    我建议您查看 TPS650061PMIC:

    • 接受5V VIN
    • LDO1 = 3.3V、300 mA
    • LDO2 = 1.8V、300 mA
    • 直流/直流输出电压可通过电阻分压器网络进行调节。 可配置为0.9V、1A
    • 具有低功耗 PFM 模式、可在轻负载时降低功耗。

    对于支持 I2C 连接的 PMIC、 LP873244-Q1 可能是更好的选择:

    如果有任何其他问题或疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah