This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456505/tps92692-q1-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

在特定环境测试中、60个 TPS92692-Q1单元在恒定湿热条件下被测试了一周、温度为55度、湿度为80%。 灯的工作电压为36V、功率连续为10W。 后来发现2个单元的输出功率异常、升压转换失败、门输出不符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件在发布和认证之前会经受严格的测试。 发现此器件的2/60器件不能正常工作似乎很高。 2个单元的哪些操作不符合您的期望? 我们如何为您提供帮助?

    请将您的输入/输出要求发送给我、以下波形:电感器电流、输入、输出、开关节点。

    我还将需要您的原理图和布局

    此致!
    Daniel