This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:安装 BQStudio 测试和使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456252/bq79606a-q1-installation-of-bqstudio-test-and-usage

器件型号:BQ79606A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ79616

工具与软件:

您好!

您好!!

我正在尝试按照 下面提到的安装步骤来安装 BatteryManagementStudio-1.3.127_Build3-windows-installer.exe 版本的 bqStudio 。

我在下面显示的 BQSTUDIO 的安装文件夹中找不到上述路径。

您能不能就此提供支持并尽快告知我反馈?

使用的版本为 BatteryManagementStudio-1.3.127_Build3-windows-installer.exe 且.bqz 文件已由 TI 同事提供。

此致、

Alekya Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alekya,

    您已下载"BQAutoEval"、这是用于 BQ79616的软件。 它不同于"BatteryManagementStudio"、对于 BQ79606、其 是您正在查看的用户指南。 我建议在任何新设计中使用更新的 BQ79616、因为它包含改进得多的特性和安全性。

    如果您必须使用 BQ79606 GUI、则可以通过安全资源(https://www.ti.com/secureresources/)获取。 您必须从您当地的销售代表那里获得特定的链接。

    此致、