This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ7692003PW

Guru**** 2576995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456810/bq76920-bq7692003pw

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76930、BQ76940

工具与软件:

主题: 所需帮助:使用 BQ7692003 IC 进行编程、I2C 通信和数据检索

大家好!

我目前正在从事一个涉及的项目 BQ7692003 IC (电芯平衡和监测 IC)、并且需要有关其设置和功能的一些指导。 以下是我的具体问题:

  1. 如何对 BQ7692003 IC 进行编程?

    • 它是否需要特定的序列或工具?
    • 是否有任何可用于简化编程过程的库或参考?
  2. 如何在微控制器(MCU)和 BQ7692003 IC 之间建立 I2C 通信?

    • 使用此 IC 配置 I2C 接口的最佳实践是什么?
    • 我是否需要任何上拉电阻器或特定的初始化步骤来确保顺畅通信?
  3. BQ7692003 IC 是否可以在不使用其外设上的微控制器的情况下独立编程或运行?

    • 是否可以在独立配置中使用 IC?
    • 如果是、需要哪些工具或方法才能独立运行?
  4. BQ7692003上的引脚是动态可映射还是可配置?

    • 如果没有、是否有可供说明的参考指南或映射文档?
  5. 如何从 BQ7692003 IC 检索数据以便使用 I2C 通信通过我的 MCU 操作 FET?

    • 我应该使用什么寄存器或命令来读取必要的数据?
    • 我如何处理该数据以高效控制 FET?

非常感谢为帮助我入门提供任何建议、参考或示例代码。 如果您曾使用过 BQ7692003或类似的 IC、您的宝贵意见将非常重要!

提前感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    1.可以使用 MCU 通过 I2C 对器件进行编程、也可以根据需要使用评估软件(SLUC539)对器件进行编程。

    我们有一些带有 CRC 的 I2C 示例代码、您可以参考(示例代码)以及本应用手册(基于 MSP430G2553的 I2C 通信示例代码)。

    请遵循 第4节 bq76940/bq76930/bq76920软件 bq76920 EVM 用户指南 中找到。

    BQ769x0器件有 不会 都有内部上拉电阻器 反馈 测试它们。 我们通常看到10千欧用作上拉电阻。 EVM 用户指南的原理图中也显示了这一点。

    3. 第1.1节  中的 AFE 常见问题 解答回答了该问题。  第6节通信 中的 AFE 常见问题解答 也可能有助于参阅、了解有关我们器件的任何其他 I2C 问题。

    4.请参阅 bq769x0数据表 和 EVM 用户指南、了解可以配置的内容。

    产品页面(BQ76920)的"技术文档"部分显示了更多文档、这些文档对于您在使用我们的器件进行设计时所需的知识可能会有所帮助。

    5、请参考之前提到的文件。  

    此致、
    Alexis