This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24:Excel 计算器和原理图审核

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455177/tpsm8d6b24-excel-calculator-and-schematics-review

器件型号:TPSM8D6B24

工具与软件:

你(们)好

您能否帮助查看下面随附的客户 Excel 计算器文件和原理图?  

我们想检查是否有可以改善相位裕度和增益裕度以及还可以改善输出纹波的地方。 谢谢!

e2e.ti.com/.../1881.Copy-of-12Vin-to-1.8Vout_5F00_TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2_5F00_12172024.xlsx

e2e.ti.com/.../8737.TI_5F00_AIP01_5F00_VDDPA_2D00_Vdd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI 节假日、响应将延迟。 请给救主一些时间来回应这个下周。

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTSAI

    这已在电子邮件中得到回答、  此模块是否堆叠? 或者2个不同的 Vout 的电压轨是否不同?

    您附加的 Excel 计算器是我通过电子邮件发送给客户的计算器

    这里是我更新的 Excel , 有一个设置,可以帮助实现所需的规格

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1881.Copy-of-12Vin-to-1.8Vout_5F00_TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2_5F00_12262024.xlsx

    1.将频率增加到650kHz

    2.将 Cout 增大到2000uF

    3.2调整补偿的方法  

      a)引脚搭接补偿设置只能在可用选项中实现如此多的功能、但

      b)补偿可通过 PMBus 进行调节并存储到 NVM 中以实现所需的瞬态、纹波、相位裕度

    下面显示的部分可帮助您提供 PMBus 补偿代码  

    补偿配置:12 C4 82 65 02 (十六进制值)

    4.连接至 R1230的 MSEL1电阻器:38.3k Ω 和 R1235:68.1k Ω

    5.如果应用程序未堆叠且导轨具有相同的规格,您可以使用上面提到的另一个导轨

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主

    对于两个不同输出电压的电源轨不同的设计案例、另一条路径也将遵循此配置。

    => MSEL1电阻器应设置为 R1230:38.3 kΩ 和 R1235:68.1 kΩ。

    关于寄存器配置、您能否向我发送正确的固件加载文件?

    顺便说一下、您是否可以共享该 Excel 文件的保护密码?

    我的电子邮件是 Jackrose_Kuo@tmy.tek.com

    谢谢、Jackrose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackrose、

    1. MSEL1电阻器应设置为 R1230:38.3 kΩ 和 R1235:68.1 kΩ。 将在启动时提供新的频率和电容、以便设置可接受的补偿、然后再按照 E2E 中提到的方式使用 PMBus 调整补偿、从而达到小于50mV 的峰间瞬态规格。
    2. 我可以知道您在 Excel 中查找的内容吗? 当您选择一个单元格时,它会显示单元格的公式。
    3. 您能否提供可以由 Fusion GUI 导出的 csv 文件作为起点、以便我可以进行编辑以使用新设置为新文件创建新文件

    但是、我可以参考从 Power Fusion GUI 版本7.10.1中创建的 csv 文件

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS546D24A_5F00_TPSM8D6B24_5F00_Vdd_5F00_1P8_5F00_AIP1_5F00_Address-20-TXT_5F00_12272024.csv

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主

    感谢您确认两条路径的电阻器。

    关于 Excel、我正在寻求能够与我们的硬件设计配合使用的最佳配置、以实现足够的相位裕度、从而更大限度地减轻/避免对射频性能的干扰。

    您提供的 CSV 配置是否针对我们的硬件设计进行了优化?

    谢谢、Jackrose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI 节假日、响应将延迟。 请给救主一些时间来回应这个下周。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐!  卡兰,救世主。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackrose

    1.电流 Excel 选项卡设备计算器单元格 C166至 C168 显示了 相位裕 度42.7kHz、带宽56.5度、增益裕度12.8dB、您可以 使用 PMBus 第122到152行调整补偿设置、并使用单元格 F155中的十六进制代码、CSV 随上述环路响应生成

    2.如前所述、您还可以使用引脚搭接 MSEL1、利用第66行至第111行来调整补偿

    谢谢你

    救世主