This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:240W 输出的参考设计

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454225/lm5185-q1-reference-design-for-240w-output

器件型号:LM5185-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望设计的电源具有以下规格。  

- 输入: 30V ~ 60V(典型值 48V)

-输出: 24V/10A,隔离。  

使用 webench 工具、我可以获取以下数据。 我可以使用以下设计实现240W 输出吗?  

在 LM5185-Q1的 TI.com 主页上、我们可以看到以下内容。 电流限值为5A。 哪一个是正确的? 是否必须为24V/10A 输出使用2xLM5185-Q1进行设计? 如何设计"交错"类型?  

交错配置是否有任何参考原理图? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给负责的工程师。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nino、

    考虑到有限的输入电压 VIN_MIN=30V (Iin_DC>8A、Iin_pk>>8A)、您的输出规格24V/10A Pout=240W 过大。 这是什么应用? 您确定 VIN 具有这些限制值吗? 我建议使用不同的反激式控制器查看~240W 的参考设计。  TI 参考设计库

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!  

    新年快乐!!  感谢您的评论。  

    此应用是用于48V 电池系统的配电单元。  

    我可以 使用2 x 还是3 x LM5185-Q1来使用交错配置吗?

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nino:

    我刚才问我的团队中的一位专家是否可以这样做。 请允许我在 下周一回复、因为仍然有人在度假。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nino:

    我得到了回复。 遗憾的是、无法使用2倍或更多的 LM5185-Q1来获得这种功率。 我建议使用不同的反激式控制器查看参考设计(根据您的功率级别要求)。

    谢谢你