This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:使用6V 输入电压时的可靠性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV, TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456909/tlv1117lv-reliability-when-using-6v-vin

器件型号:TLV1117LV

工具与软件:

我们在板上有来自 TPS65320D 的6V 输出。 如果 TLV1117LV 可以使用6V 作为 Vin 并提供3.3V 输出、则我们可以避免使用另一个 IC。 数据表指出 Vin 为2V 至5.5V、但也指出 Vin max 为6V。 如果我们使用6V 作为 Vin、这可以在应用中可靠工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:  

    我们不建议在6V 标称输入电压下工作、如果输入电压从未超过6V、则可以接受。 但是、如果上游开关稳压器出现任何偏差、则会有损坏 LDO 的巨大风险。 以及任何负载瞬态、电流限制事件、热关断事件等。 如果负载电流快速变化、也可能导致输入电压瞬变。 因此、当负载由高到低变化时、输入电压可能会出现高于6V 的瞬态并且有可能损坏 LDO。  

    我会向 此应用推荐 TLV761、它的封装与您当前的 TLV1117LV 兼容、可以支持相同的输出电容器使用、同时将建议的工作电压增加到16V、以确保在上述瞬态条件下安全运行。  

    下面是这两个器件的规格的快速比较。