This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在不使用电池的情况下为系统供电(通过 SYS 引脚)的方法

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456563/bq25792-methods-of-powering-the-system-through-sys-pin-without-the-battery

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

我正在使用 BQ25792设计定制 BMS 电路、以便为3节串联锂离子电池组充电、并且输入电源将连接到 BMS (通过 VAC1)(电源将是12V 适配器、而不是 USB)。

是否可以为连接到 BQ25792 SYS 引脚的系统供电、而无需在 VBAT 引脚上连接电池包(仅使用12V 适配器、此适配器能够驱动系统负载)。 如果可以在没有电池的情况下驱动系统、BMS 是否能够处理 使用电池为系统供电和 不使用 电池供电之间的 平稳过渡。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husni:

    为了使 BQ25792在没有电池的情况下在 SYS 上提供稳定的电压、必须禁用充电功能、最好使用/CE 引脚或 CE I2C 位或过压事件将转换器关闭30ms、这会导致 SYS 崩溃。  或者、您可以向 BAT 引脚添加200uF 电容、以防止仅使用 BAT 上建议的最小电容发生过压。  或者、您可以转到引脚2引脚 BQ25798、该引脚不会因过压而关闭转换器。

    如果在转换器充电并为 SYS 提供负载时移除电池> MINSYS 调节电压、则会有几 us 的 SYS 电压下降。  可以通过 SYS 上的更大电容轻松管理。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。 我在 BAT 引脚上添加了330uF 电容器、系统运行正常。 我已经在系统引脚上添加了电容器数量(总共约220uF)。

    对于 BMS OUT 中所需的最大电流为3A 的负载、这是否足够?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husni:

    有。

    此致、

    Jeff