Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25798
工具与软件:
我正在使用 BQ25792设计定制 BMS 电路、以便为3节串联锂离子电池组充电、并且输入电源将连接到 BMS (通过 VAC1)(电源将是12V 适配器、而不是 USB)。
是否可以为连接到 BQ25792 SYS 引脚的系统供电、而无需在 VBAT 引脚上连接电池包(仅使用12V 适配器、此适配器能够驱动系统负载)。 如果可以在没有电池的情况下驱动系统、BMS 是否能够处理 使用电池为系统供电和 不使用 电池供电之间的 平稳过渡。
谢谢你。