主题中讨论的其他器件:INA253-Q1、 INA745B、TPS7A47 、TPS7A85A、 TPS7A84A、 TPS7A57、 TPS7A54、 TPS7A52、TPS7A53
工具与软件:
我正就我的应用中遇到的设计难题与您联系、如果您能提供帮助、我将不胜感激。
我们的应用需要在高电流脉冲模式下运行、在该模式下 、通过 5V 线路上10ms 至500ms (单个脉冲或占空比)的脉冲为3.2A 的直流电流供电、 该电流通过具有寄生电阻1.1 Ω 的长电缆连接到传感器负载。 但是、电缆上的压降(约1.48V 、计算结果为5V – 3.52V )会导致传感器发生故障。 只要 在脉冲持续时间内以至少3V 的电压接收到3.2A 电流、传感器就会正常工作。 当电压降至2.5V 以下时 、传感器不工作。
在正常运行期间、 此线路上只需要5V 电压、因为负载消耗的 电流小于250 mA 且 IR 压降很小、从而使传感器能够正常运行。
我正在考虑使用定制解决方案来补偿电压降。 遗憾的是、电路的负载侧已被释放、我们无法从负载侧实现遥感。 所有更改只能在源端进行。 我的计划是仅在高电流脉冲期间从源极侧发送更高的电压、确保 负载侧至少提供4V–5V 电压。
具体而言、我正在考虑串联使用电流检测放大器(例如 INA253-Q1或 INA745B)与负载(源极侧)来检测10–500ms 输出脉冲在高电流模式下何时处于激活状态。 然后、该检测放大器的输出电压将通过比较器(具有0.5V 基准的 TLV4041R5) 用于控制 将额外 R3与 R2并联(如 下图所示) 的 MOSFET、以偏移可调 LDO (LM1084-ADJ)的反馈电压。 LDO 将获得9V 电源 ( 超级电容器额定电压为9V 时我们可以生成的最大电压)、让我们 只能在高电流脉冲持续时间内产生至少7.5V 的输出(考虑到 LM1084的最大压降电压为1.5V)。 这应该有助于在 负载处保持高于3V 的电压、并 在1.1 Ω 电缆寄生效应上保持3.2A 的电流。 脉冲结束时、电流检测放大器的输出将消除反馈电压的偏移、从而将输出恢复到正常的5V
为了安全起见、我们在负载侧有一个5.1V、1W 齐纳二极管。 然而、这个电压开关的时序对于避免损坏负载转换器电路(可耐受高达5.5V 电压)十分关键 。
我对此实施有一些顾虑和问题:
-
正确的电压 更好的架构或替代组件选择 建议您解决此问题? 具有 I2C 可编程输出电压的降压稳压器是否优于模拟电路?
-
我很担心 热耗散越大 、尤其是在正常运行期间、LDO 将 持续耗散约1W [(9V–5V)× 0.25A]的功率、持续20分钟。 是否建议 在正常运行期间使用电源多路复用器(PowerMUX)提供6.5V 电压(而不是9V 电压)?
-
我也对这种情况感到关切 LDO 输出稳定性 偏移反馈电压时使用串联电阻。 我正在考虑检测 LDO 的9V 输入侧而不是输出侧的电流、以更大限度地降低对输出稳定性的影响。 还要使用具有比较器和 MOSFET 的电流检测放大器来隔离正常运行期间对 ADJ 电压的影响。
- 有关附加的信息 安全性和可靠性 高电流脉冲操作、是否建议在 LDO 输出端放置任何额外的 TVS 二极管、电子保险丝或滤波器?
非常感谢您对此事的见解或建议。