请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3522R030-Q1 工具与软件:
Hai 团队
我将此部件用于全桥相移 ZVT。 但在300V 输入中、低 MOSFET (桥的底部 MOSFET) 5V 内部 LDO 显示1.9 Ω 阻抗。 我正在5V 的电压下从外部加载3 mA、还通过 ORing 二极管为全桥的每个低侧 MOSFET 连接了5V 电压。 导致问题。
或者、该内部5V LDO 发生故障的具体原因是否存在。