This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:TPSM846C24MOLR 材料是处于特殊工艺中还是专门设计用于承受辐射?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456253/tpsm846c24-is-tpsm846c24molr-the-material-in-a-special-process-or-is-it-specially-designed-to-withstand-radiation

器件型号:TPSM846C24

工具与软件:

嗨、团队:

我想问 TPSM846C24MOLR 材料是处于特殊工艺还是专为承受辐射而设计?

或者是否可以建议使用与此原始芯片相同的 PMIC 选项。

我客户的 太空项目最近选择了我们的几个大电流 PMIC 用于 SEE (单粒子效应)辐射测试。

只有这个在这个时候通过了这个,他们想做一个调查。

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

     据我所知、TPSM846C24模块并非是专门为承受辐射而制造的。

    您可以在以下位置找到一些 TI 产品: e2e.ti.com/.../slyt532g.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您提供的信息。

    是否有任何推荐的适用于航天应用的高电流(36A)电源模块?

    BR、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     和 TPSM846C24MOLR 相同的芯片 、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我知道的唯一航天产品在2024年航天指南中: https://www.ti.com/lit/sg/slyt532j/slyt532j.pdf

    但是、它们没有高达36A 的电流、也没有相同的裸片。

    此致、

    Eileen