This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:针对 TPS552882开发的 USB PD 应用和输出波动问题

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288, TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456708/tps552882-usb-pd-application-and-output-fluctuation-problem-for-tps552882-development

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS55288TPS55289TPS552892

工具与软件:

您好、专家

我们正在使用 TPS552882设计发电站、并制造几个样片产品。

在样品测试过程中、我们发现了2个主要问题并需要解决这些问题。

OUT 产品的设计要求如下:

输入电压:5~12V

输出电压:5V 固定

负载:要连接的5V-1A 多负载(1~6)、因此最大负载为30W

*USB-USB PD 应用程序可用

样本测试的曲率问题包括:

1.此电路不检测 USB-PD。 当我们连接 USB-PD 3.0电源和 PD 电缆时、它将无法正常工作。 连接 USB-USB 时、我们的产品应该接受12V 输入 PD。 我们是否需要在此电路上放置额外的 PD 控制器 IC 芯片? 所需的任何校正?  

 

2.当连接5V 2A 输入电源并且连接了3个多个5V-1A 输出(总共5V-3A)时、Vout 和 Iout 会出现大幅波动(我认为是处于间断模式)。

在这种情况下、我们希望电路为每个3个负载元件提供5V-0.66A (不包括功率损耗)。 那么我们需要如何更改设计呢? 在 ISP 和 ISN 之间添加一个限流电阻器可能有帮助? (ISP 和 ISN 之间没有电阻)

已附上样品产品的曲面图。 我们真的需要专家的建议。

谢谢

e2e.ti.com/.../cutcuit-diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    专家团队今天有一个公共假期。 请在明天等待答案。  

    此致、  

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许承哲

    感谢您联系我们。

    TPS552882是一种固定输出降压/升压转换器。 如果要控制 TPS552882的输入电压、则需要具有 PD 控制器的前级直流/直流转换器。

    为了限制输出电流、需要一个输出电流检测电阻。 TPS552882具有固定的输出电流限制。 因此如果将输出电流限制设置为0.66*3、则最多只能输出2A。 对于可编程输出电流限制、您可以使用带 I2C 控制的 TPS55288。

    凭借30W 的最大输出功率、您可以考虑使用 TPS55289或 TPS552892。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Mulin